This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:支持的电池类型和通过增加的感应电阻器提高的分辨率

Guru**** 2528190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915644/bq27426-supported-battery-type-and-enhanced-resolution-with-increased-sense-resistor

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他部件:BQ24075GPCCHEM

您好!

BQ24075充电器+ BQ27426电量监测计的组合是否适合以下电池类型:Jauch LP504783?
在某种程度上、很难找到器件确切支持的电池类型。
作为具有集成感应电阻 器的电量监测计的替代产品、我还一直在寻找 BQ27421。

如果我们想通过增加感应电阻器来提高 BQ27426的分辨率、
SRP/SRN 上的电压范围是多少、以确定给定感应电阻器可能的最大充电/放电电流?
数据表中的 VSR 电压是否为+-25mV?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    电池电量监测计适用于此电池、您可以获取为该电池制作的定制 ChemID、也可以使用我们的 GPCCHEM 工具查找匹配项。 Impedance Track 监测计支持规格范围内的电池。 对于 bq27426、它支持100mAh 至14000mAh 的锂离子/锂聚合物化学成分。

    是的、正确、您可以设置感应电阻器、以便感应电阻器上的最大电流永远不会超过25mV。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。

    BQ27426参考手册将最大容量设置为8000mAh、而不是14000mA。
    但我的电路将远低于该值。

    另一个论坛条目对+-25mV 值提出了疑问、这似乎也是数据表拼写错误:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/752899

    据我了解、BQ27426只有3个预定义的 ChemID、因此我认为无法使用此监测计定制 ChemID。
    因此、我的问题是。