This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:保持电源正常引脚悬空。

Guru**** 2541980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915964/tps51200-leaving-power-good-pin-floating

器件型号:TPS51200

尊敬的 TI 团队:

如果不需要电源正常功能、能否使电源正常引脚(PGOOD)悬空? TI 推荐什么?

谢谢、

Binayak

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!  

    PGOOD 是开漏引脚。 虽然将 PGOOD 引脚保持悬空的风险很低、但理论上噪声可能会耦合到引脚并损坏引脚。  

    我建议通过上拉电阻器将 PGOOD 拉至 VIN (引脚10、3.3V 或2.5V)、即使 PGOOD 信号未使用也是如此。  

    有时 PGOOD 信号可用于设计阶段的调试。  

    谢谢