This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61052:电流控制中 LED 的最小 Vf

Guru**** 2506565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915886/tps61052-minimum-vf-of-led-in-current-control

器件型号:TPS61052

大家好、

1、如果 LED VF 大约为2.3到2.6V、是否可以控制电流?
2.无论 VF 有多小,都能对其进行控制
3.当 VF 很小时,在使用中是否有任何缺点或需要注意的点?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

      该器件还实现了一个线性低侧电流调节器、用于在电池电压高于二极管正向电压时控制 LED 电流。

      2.是、但如果 VF 太小(如 LDO)、热问题是主要问题;

       3.正如我在上面提到的那样热。

    BR

    肖恩