This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:具有其他 OCDx、SCD、OCC 阈值的器件类型

Guru**** 2557670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915597/bq77915-part-types-with-other-ocdx-scd-occ-thresholds

器件型号:BQ77915

尊敬的 TI 专家:

我们希望使用77915为电池供电的电动工具提供保护电路。 在数据表第13页的表1中、可以通过出厂编程在不同的范围内以5/10/20 - V-阶跃选择这些阈值。 如何做到这一点? 如果只能在工厂进行、这些器件的最低订购数量是多少?

背景是、对于充电和放电值、制造商会设置不同的规格限制、因此、例如对于 BQ7791500、无论使用的分流器如何、60mV 的相同转速电平都是不可行的。 我们需要短时间高放电电流、而另一方面、我们受到电池规格的限制、最大值要低得多 充电电流。

如何使用77915解决此问题?

我们不想在此设计中包含处理器。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Jürgen á lez、
    感谢您关注 BQ77915。  
    不同的阈值确实由 TI 在 TI 工厂完成。  
    从 BQ77915数据表的修订历史记录中可以看到、我们不断添加 BQ77915的新版本、并且流水线中有一些版本。  

    您是否介意分享您感兴趣的阈值、以便我们可以检查我们即将推出的某个引脚是否符合您的要求?

    bis bald!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的立即回复。

    电池额定充电电流为6A、放电电流为35A (短时间)。 因此、充电和放电保护必须至少有5个系数。

    电压阈值是对损耗、信号电平和分流电阻器值可用性的折衷。 我认为可以使用大约2...5m Ω 的分流器。

    因此、OCDx 的阈值约为100...150mV、OCC 为~30mV。

    实际上、我手上没有数据表、但如果需要、我可以在接下来的几天通过 PN 共享更多数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Jürgen á lez、
    让我们通过私人消息聊天。