This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:PMIC 器件选择

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915832/tps65233-pmic-device-selection

器件型号:TPS65233

您好!

我想为我的产品选择合适的 PMIC、但似乎找不到确切的匹配项。  

我有一个3.7V 电池和一个外部5V 充电源、

我需要使用电池供电并在3V3下提供至少1A 的电流、

然后、1v8上的电流约为500mA、5V 上的电流约为500mA、电池管理可以是单独的、因为这是电流方法、

但是、如果可能、我希望将单个升压芯片和双 LDO 整合到单个芯片中

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    TPS65233无法满足您的要求。  

    恐怕没有  包含升压转换器+ 2个 LDO 的 PMIC。