This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:来自复位的 BQ78350和 LED 显示控制

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915679/bq78350-r2-device-fw-bq78350-and-led-display-control-coming-from-reset

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW

你(们)好。

我正在使用 BQ78350-R2开发 BMS。

根据数据表、如果之前设置了该标志并进行了写入、则 LED 显示屏会从复位状态自主打开。

我认为这是一种相反的工作方式。 我是说、如果 LEDR 为1、则设置此功能。 请看下面的图片。

您能验证我是否对吗? 或者、我可能会理解有什么问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    您在文档中发现了一个错误。 正如您所说的那样、这似乎是反向的。 实际上、在 TRM 的第13.2节中、它说明了以下内容:

    我将注意到这一点、以便我们可以在下一个文档修订版中更正 LEDR 位定义。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢