This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:有关 TPS2492设计计算器#39故障计时器的问题。

Guru**** 2796785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915372/tps2492-question-about-tps2492-design-calculator-s-fault-timer

我正在尝试使用 TI 的热插拔设计计算器、这让我感到困惑。


选择 CT 和导通时间与数据表中的以下内容类似。

以我的案例为例

 COUT:1000 μ F

PLIM:100W

限流:25A

VCC (最大值):29V

然后、如果我使用这些参数进行计算、那么 ton 将大约为4.28ms。

我选择使用外部软启动控制、因为负载电流很高。

 

我认为目标故障时间应大于吨时间。 对吗?

然后、我将系统的目标故障时间设置为5ms。

现在、我将这些参数放在设计计算器中。

目标故障时间:5ms

然后计算得出的计时器电容变为31.25nF

如果我为实际的计时器功能输入30nF、

然后 SOA 裕度变为"红色"、表示我没有 SOA 应有的裕度。

但是、如果我缩短目标故障时间、那么 ton 太高、所以我无法减少这种情况。

我不知道该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    当器件进入功率限制或电流限制时、故障计时器开始计数时间。 如果您使用外部软启动控制、定时器值将从开启计算中去耦。 您可以将低计时器值设置为大约1ms。

    请分享已填充的设计表以供查看。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS2492_5F00_Calculation.xlsx

    尊敬的 Rakesh。

    在下面的数据表中、显示了 CT 对故障时间进行编程、并且应该被选择、这样故障定时器不会在启动完成之前终止。

    这意味着故障时间是否应长于 tON (接通)时间?

    我很困惑。

    正如您所说的、如果 故障计时器在器件进入功率限制或电流限制时开始计数时间、

    那么、为什么下面的数据表显示并计算故障时间和 CT 值超过吨时间?

    数据表计算出416us 的吨时间、然后选择 CT 值。  

    正如我在第一个问题中所说的、我计算的吨时间为4.28ms。

    如果我使用软启动控制(dtdv)、这是否意味着我可以使故障计时器更短、时间更短? (无论吨是什么?)

    我附加了我的设计表。

    请参阅此指南、并为该设计建议适当的故障时间。

    请 澄清故障时间和吨时间之间的关系。

    我想清楚地了解这个热插拔 IC。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    第4节中讨论的开启时间计算仅在使用功率限制或电流限制启动时适用。 如果我们使用 dv/dt 启动、则不适用、在该启动中、我们可以将故障计时器设置为比吨时间更短的时间。

    我已随附修改后的设计表、其中包含更低的故障计时器、以提高 SOA 裕度。  

    e2e.ti.com/.../modified_5F00_TPS2492_5F00_Calculation.xlsx

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rakesh!