This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:我可以向后使用热插拔 IC 吗?

Guru**** 2779785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915809/tps2492-can-i-use-hotswap-ic-backwards

器件型号:TPS2492

大家好、我想使用 TPS2492热插拔 IC 来保护我的电池免受充电的影响。

我的电池为7s24p (从21V 到29V)、我将使用30A 来提供充电电流。

下面是一些要点和我的计划以及简单的方框图。

1.将 TPS2492的 Vin 连接到电池,Vout 连接到充电器端口,添加 BtoB FET 并向后连接 SENSE R。

2.在系统中插入充电器端口后,系统将观察到充电器端口已正确插入。

3.如果充电器端口已插好、则系统将启用 TPS2492并开始充电。

电流通常通过热插拔的输入电压至输出电压。

但在我的例子中、我希望电流经过热插拔的 Vout 到 Vin。 (我也将反向连接 SENSE R、因此电流感测不会为负)

因为我想从系统侧(电池侧)控制 TPS2492。 让我们假设这种情况还有其他一些原因。

如果我 向后使用上面的 TPS2492、是否会产生任何副作用?

我认为它会很好地工作。  

完成所有设置后、热插拔将仅打开 FET 栅极、然后电流可以通过 Vin -至 Vout 或 Vin 至 Vout。  

(在这种情况下:将添加 FET,并且 SENSE R' s 连接也将更改

谢谢。