This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113:如果 IN1/IN2输入电压相同?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915416/tps2113-if-in1-in2-input-voltage-same

器件型号:TPS2113

如果 tps2113 IN1/IN2输入电压相同(从 EN=0、VSNs=0)、输出会发生什么情况?


我正在寻找一个按顺序使用 IN1->IN2的器件、而不是输出高电压值、在没有启用/检测等任何控制的情况下可用。 我正在等待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    当 EN=0并且 VSNs=0时、此器件将使用一个比较 IN1和 IN2的运行模式。 在该模式下、器件内置有一定的电压迟滞量和抗尖峰脉冲时间、以避免器件在电压相等的情况下在输入之间跳转。 这是电气特性部分第4页末的数据表中的规格。 (最小值= 0.1V 最大值= 0.2V)

    如果 IN1大于 IN2 (或先应用)、然后 IN2上升到相同的值、则它将继续输出 IN1。 但是、如果 IN2首先施加或大于 IN1、然后 IN1上升到相同的值、IN2仍将输出、直到 IN1上升到迟滞阈值以上的时间长于去毛刺脉冲时间。

    请注意、对于自动切换、可将电阻分压器网络用于 VSNS、并可设置切换点。 使用 TPS2113时、无需向该引脚发送单独的控制信号。

    感谢您为您的设计选择 TI PowerMUX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。