This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ779xx

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915637/bq779xx

主题中讨论的其他器件:BQ77915

尊敬的团队:

请提供支持、以选择45mA 的电池平衡电阻器和功率。

使用内部 MOSFET 时的最大电池平衡为 50mA。 我们选择了45mA。

如果是4.1V 和45mA、我们需要91欧姆、1W 电阻就足够了、包括75%的功率裕度。

数据表中提到了一些示例、但这会造成理解上的混淆。

BQ77915 -数据表

10.2.2.1设计示例

由于需要进行电池平衡:
–将 CBI 引脚连接到 VSS。
–确定 Rin 滤波电阻器的电阻。 因为电荷锥形电流将为0.05×5A
或250mA、10%为25mA。 Ω 4.1V 电芯、25mA 电流需要164k Ω 电阻。 该电阻
包括内部 RBAL 电阻和两个 Rin 电阻。 为 RIN 选择了75 Ω 电阻器。

谢谢  

Devayani