This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A、用于驱动共阳极 LED

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915520/uln2003a-uln2003a-to-drive-common-anode-led

器件型号:ULN2003A

您好!

您能不能帮助确定使用 ULN2003A 驱动共阳极 LED 点阵的电路。 可用电源电压为3.3V 点阵 LED 阵列器件型号为 HDSP 701A  

谢谢、此致、

Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    ULN2003是一款低侧开关、不能提供电流。 该器件用作接地连接、可连接到 HDSP 701A 的阴极列。 必须使用不同的器件或微控制器的 GPIO 将电流拉至阳极行、以便点亮 LED、但这一切都必须考虑您的应用将具有的 GPIO 数量。

    此链接中的 E2E 帖子 介绍了 LED 矩阵。 这可能会为您提供一些有关如何在应用中实施 ULN 的想法。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles