This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:FMEA 申请

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915006/lmzm23601-fmea-request

器件型号:LMZM23601

尊敬的专家:

我的客户希望获取 LMZM23601的 FMEA。

如果你能提供的话,我会很感谢。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在为您解决此问题。

    很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    让我来看看、并尝试找到 LMZM23601的任何 FMEA 文档。 我希望在本星期结束时与我的团队交谈后提供这些信息。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall 和 Jimmy、

    感谢你的答复。

    我很期待您的回复。

    该文档对我们的客户非常有帮助。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我仍在等待我团队的回复、希望很快能回复您。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢你的答复。

    我很期待您的回复。

    特别是、客户希望知道8引脚、9引脚和10引脚。

    尽管这些是 NCpin、但它们具有自己的功能 Vcc、Boot 和 SW。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我收到了负责该部件的产品工程师发来的消息。 FMEA 通常在通过汽车认证的器件上完成。 由于 LMZM23601是目录器件、因此它没有任何 FMEA。  

    如果客户在应用或原理图/PCB 布局审查方面需要任何帮助、请随意将其连接到此主题中、以便我可以提供任何可能的帮助。 您可能已经知道、DNC 引脚不应连接到任何部件、以确保部件不会以任何方式意外损坏。

    此致、

    Jimmy