This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:VIN = 5V、Vout =±5V

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914600/tps65130-vin-5v-vout-5v

器件型号:TPS65130

你(们)好。

我可以在我的条件下使用吗?
VIN=5V
Vout=±5V

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在6/18/20之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表规格、VPOS 调节范围为 Vin+0.5V - 15V。

    因此、当输入电压为5.0V 时、最小 VPOS 需要为5.5V。 由于输入电压已经为5V、因此您只需使用输入电压即可满足+5V 要求。

    对于反相降压/升压转换器、从 Vin=5V 生成 VNEG=-5V 不是问题。

    此致、

    辽卡特