This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:为电池充电的寄存器配置

Guru**** 2763225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ2980, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914622/bq25611d-register-configuration-to-charge-a-battery

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件: BQ2980BQ2970

我正在尝试确定为 LiFePO4电池充电的正确寄存器配置。 它的充电电压为3.6 +/- 0.5V、电流为300mA (最大1.5A)。 应用将是恒定的1A。

我确定了以下内容:

  • 电池电压限制、REG04
    • 对于3.686V、VBATREG = 0b00010
  • 充电电流限制、REG02
    • 对于1020mA、ICHG = 0b010001
  • 充电控制0、REG01
    • 对于3.6V、SYS_MIN = 0b110

1.这些设置是否正确,用于设置最大电池电流的 ICHG 是否正确?

2.还有什么是"最小系统电压"设置? 我将其设置为3.6V、但不知道是否有必要。

3.是否有用于截止的最小电池电压?

是否需要单独的保护器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到"电流为300mA (最大1.5A)。 应用将是恒定的1A。"。 电流是指什么?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 LiFO4电池所需的充电电流。 充电时、电池的电流最高可达1.5A。 用于为电池充电的系统将以恒定1A 的电流运行。 换言之、电池和 BQ25611D 将接收1A 电流。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、

    1.可以设置 ICHG=1A。

    2.如果 SYS 引脚未连接任何负载、则"最小系统电压"设置无关紧要。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.5.1窄 VDC 架构。

    3.是的。 如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DPLZ)、BATFET 将打开并将电池连接到系统。

    4.充电器提供基本保护功能。 建议使用专用电池保护。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 放电电流应使用哪些寄存器设置?
    2. 建议使用哪种单独的保护器件?

    谢谢、

    Jennifer

    编辑、Ning 内部回复:  

    没有电池放电电流寄存器设置。 它取决于 SYS 负载。

    BQ2970 或 BQ2980。