This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:关于 TPS65910 EEPROM

Guru**** 2510825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915484/tps65910-about-tps65910-eeprom

器件型号:TPS65910
大家好、团队成员
使用 AM 3357时、PMIC 设置为 EEPROM。
 
TPS 65910 EEPROM 是否内置于 PMIC 中?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请遵循 适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南 、并在表1中列出的适用于 AM335x 的 TPS65910的3个正确型号中订购一个:

    • TPS65910AA1 = DDR2 (1.8V)
    • TPS65910A3A1 = DDR3 (1.5V)、VRTC 在 启动时处于低功耗模式
    • TPS65910A31A1 = DDR3 (1.5V)、VRTC 在 启动时处于全功率模式

    按照图1图2正确连接 BOOT1和 BOOT0引脚、以从预编程的 EEPROM 存储器加载寄存器设置:

    • BOOT1 = VRTC (高电平、或1)
    • BOOT0 = GND (低电平、或0)