This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:如何使用 SCDIS 确定 PD 的分配功率

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915710/tps23730-how-to-determine-allocated-power-at-pd-using-scdis

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件:TPS23880

您好!

我想使用 SCDIS 模式来确定 PSE 分配的功率

 

我对如何确定40W 和51W 功率分配感到困惑,对于我的应用程序,我需要知道是否有完整的51W 可用。

我注意到,如果我不使用 SCDIS,我似乎也有同样的问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aivaras、您好!

    感谢您的提问。 我理解您的困惑。 PoE 的一个重要因素是 PD 具有8个类别、但 PSE 具有4个类型。 请查看下表:

    您可以看到、3类 PSE 可以支持4类或5类。 但没有像4类 PSE 这样的设备。 如果是3型、则可实现高达60W 的功率(PD 上为51W)。 这有道理吗?

    因此、从 PSE 的角度来看、在握手期间、4级和5级由手指4确定:

    因此、一旦我们到达第四个手指、就像您提到的、4级和5级之间没有区别。 TPH、TPL、BT (和 SCDIS)显示的是 PSE 的类型(在本例中为3类、4线对)。 我对 PSE 的理解是、如果它能够为5类端口提供高达51W 的功率、则会出现这种情况。 我认为 PSE 不会从5级降级到4级。  

    SCDIS 所做的是确定您是希望代码是串行还是并行。  

    如果有任何帮助、TPS23880数据表中的表2说明了功率降级以及各类的工作原理。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师