This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:LM317LIPWR -数据表引脚功能不匹配

Guru**** 2511115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915587/lm317l-lm317lipwr---datasheet-pin-function-mismatch

器件型号:LM317L

您好!

我想使用 LM317LIPWR (PW/TSSOP 封装)。

在第3页的数据表修订版本 E (2014年10月)中、有可用封装的图、这些图具有相关的引脚功能。

下表总结了引脚功能。

  • 在 PW 封装的图中、引脚2、3和7为"NC"
  • 在引脚功能表中、引脚2和3是"输出。

哪项陈述是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 在 PW 封装的图中、引脚2、3和7为"NC"
    • 在引脚功能表中、引脚2、3和7是"输出。

    以下哪项陈述是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我在我们的内部系统中对此进行了回顾。
    只有引脚1、4和6在该封装中连接了接合线。
    所有其他引脚未在内部连接。

    图片适用于 PW 封装、表格不正确。

    谢谢、

    斯蒂芬