This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:能否将 WSON 封装上的 NC 引脚连接在一起?

Guru**** 2522150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914963/tlv733p-can-you-tie-nc-pins-on-wson-package-together

器件型号:TLV733P

您好、E2E、

正如标题所述、您是否可以将引脚2和5连接到 GND?  DS 表示没有内部连接。  这是可以接受的吗?

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    由于没有到这些引脚的内部连接、如果您愿意、它们可以连接在一起。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个跟进...

    引脚2是否可以连接到 Vout?

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    是的、由于没有内部连接、您也可以将这些引脚连接到 Vout。

    谢谢、

    斯蒂芬