This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041-N:LM4041-N

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N, LM4050-N, REF3450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915619/lm4041-n-lm4041-n

器件型号:LM4041-N
主题中讨论的其他器件:LM4040-NLM4050-NREF3450

我正在寻找更稳定的温度稳压器。

我使用 LM4041DIM3-ADJ 从8V 输入提供5V 输出、温度范围为-20°C 至+80°C。 数据表显示温度系数为150ppm。 这对于我的新应用来说要大一点。

因此、我正在寻找性能更好的稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 LM4041实现5V 输出是否有原因?

     在-40C 至85C 温度范围内、我将使用100ppm/C 的固定5V 输出 LM4040-N。 这样、电阻器就不会产生误差。

    因为您需要更好 的温度漂移。 我会推荐 LM4050-N 5V 型号50ppm/C

    或串联基准、例如 REF3450 6ppm/C