This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:直流容差+/- 1%

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS543C20A, TPS543B20, TPS54424, TPS54A24, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915515/tps53355-dc-tolerance---1

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: TPS543C20ATPS543B20TPS54424TPS54A24TPS54824

大家好、

我们是否在+/-1%解决方案中具有直流容差? (分压器容差+/-5%)

规格:输入电压12V 输出电压0.8V 输出电流19A

我看到 TPS53355 FB 引脚容差为+/-1%(0-85C)

我们是否有更精确的解决方案? 或控制器

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    TPS543C20A 或 TPS543B20可能适用。 这具有0.5%的基准。 该基准也可通过 VSEL 引脚在0.6V 至1.1V 范围内以0.05V 的阶跃进行调节。 因此、对于0.8V 电压、不需要电阻分压器。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢你的帮助。 我认为 TPS543B20可以满足我们的要求。

    我们是否有更低的输出电流解决方案(Vout/Iout = 3.3V/8A;1.2V/3A;1.88V/8A)输入电压= 12V  

    也需要0.5%的基准。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较低的电流、TPS54824是我知道的0.85%时的最严格基准。 另请查看 TPS54424和 TPS54A24、了解具有不同额定电流(4A 和10A)的类似器件。