This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:在 REXT 和 IREF 增益控制寄存器之间进行权衡

Guru**** 2555180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915364/tlc59108-trade-off-between-rext-and-iref-gain-control-register

器件型号:TLC59108

您好!

我的客户询问、与较高的 REXT 电阻值和较高的增益控制寄存器设置相比、使用较低的 REXT 电阻值和较低的增益控制寄存器值来获得相同的 IOUT 值之间是否有任何指导。   

我进行了一些计算、找到了可使用的最小和最大 REXT 值、仍然得到5mA 的输出、并发现范围为315Ω Ω 至1,250Ω Ω。 我唯一能发现的是、与较高 REXT 值中的较高功率耗散相比、在较低的电阻值下、REXT 中的功率耗散更少。 请参阅下表:

 
最小值
您的示例
最大值
Rext
                315
                     619
             1、250
所需的 IOUT
0.005%
0.005%
0.005%
Iout、target
0.0050.
0.0050.
0.0050.
厘米
0
0
0
HC
0
0
1
CCN
 
 
 
cC0
0
1
1
CC1
0
1
1
CC2
0
1
1
CC3.
0
1
1
CC4.
0
1
1
CC5
0
0
1
D
0
62.
63.
VG
0.25.
0.4921875
0.9921875
Vrext
0.315
0.62015625
1.25015625
IREF
     0.001000
          0.001002
      0.001000
输出电流、目标电流/参考电流
5.
5.
5.
CG
0.083333
0.1640625
0.33072917
REXT 中的功率(mW)
               0.32.
                   0.62.
                1.25.

您是否可以分享有关此决策的任何其他折衷或指导? 很明显、315和1250Ω 之间有大量的选项。  

另一个问题是、在器件加电而不是复位时 IREF 是否持续保持打开? 那么、当预算总功率耗散时、REXT 将是连续负载?  

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉、我们没有其他相关指导。 数据表第9.6.1.9节中包含了所有公式。

    IREF 寄存器中的默认值为 FFh、因此加电后的 Vref 为1.26V。 您需要将其作为连续负载进行预算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hardy 的快速帮助!  

    John