This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:电源电路

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914983/bq2000-power-supply-circuit

器件型号:BQ2000

关于 BQ2000的应用、它可以在4小时(大约2小时)内为4.8V、1450mAh NI-MH 4节电池快速充电。
此时、电源电路的哪个电压和容量最适合 BQ2000的前级?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

      对于 BQ2000、由于它是一个降压充电控制器 IC、因此在降压功率级的输入端需要 VCC 引脚上的5V 电压、但输入电压高于输出电压。 EVM 显示了这样一种配置、其中有一个 LDO 可降低输入电压、从而在 VCC 上可以看到5V 电压。

    所需的最小增量由 Vslp 阈值定义、对于该阈 值、BAT 上的电压< VCC-1V、容差为+/-0.5V。  

    在选择输入适配器时、考虑了输入电缆上的压降和布线阻抗、

    请注意、BAT 不是实际电池电压、而是从实际电池到 GND 的电阻分压器的输出、该输出可降低要在 IC 的 BAT 引脚上感测的电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该项目中使用的电池组没有热敏电阻。 是否可以在没有热敏电阻的情况下控制 BQ2000?
    查看状态转换图、可以看到温度比较处理无处不在、例如、我觉得即使在涓流期间温度升高、也没有热敏电阻、转换也无法停止。

    此致、

    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    热敏电阻将电池温度转换为电压、内部 TS 比较器(TCO、LTF 和 HTF)将根据感测到的 TS 电压降低电荷。 由于电池组没有热敏电阻、TS 引脚上可提供一个固定电压(电阻分压器)、因此充电器始终感测有效的 TS 范围并始终充电。

    在这种情况下、由于未监测电池温度、因此最好使用 PVD 端接。