This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160DNTFBKEVM:与 VIN = 6V 相比、在 SCP 结果下 VIN = 5V 不正常

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915391/lm5160dntfbkevm-why-vin-5v-is-not-ok-at-scp-result-compared-to-vin-6v

器件型号:LM5160DNTFBKEVM
主题中讨论的其他器件:LM5160

尊敬的 TI 员工:

我们正在为新项目评估 LM5160。 但是、当 VIN=5V 时、我们在测试 SCP 时发现 EVM 存在过流(4.87A)问题。

===

SCP 测试前的配置和准备

  1. 采用 LM5160NTFBKEVM
  2. 移除 R10以使 EVM 支持 VIN (最小值)= 4.5V
  3. 修改 RFB 以配置 Vo1 (初级侧)= 2.5V。

===

问题:出现异常电流,超出 LM5160数据表中显示的电流限制规格,IPEAK = 4.87A  

条件:VIN = 5V、目的是将 Vo1短接至 GND

 ===

基准情况: IPEAK = 2.4A,在电流限制规格内,对我来说是可以的

条件:VIN = 6V、目的是短 VO1

===

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将在单独的线程中进行响应。 进行了重复的线程。