This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:ADC 引脚低通滤波器

Guru**** 2563590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915398/ucd3138-adc-pin-lowpass-filter

器件型号:UCD3138
在 slua779b 的第2.2节(ADC 引脚)中、
在没有动态要求的情况下、电容器值被指定为被选择、这样截止频率至少为采样频率的1/10。

这里的采样频率意味着什么?
我是否可以将采样频率视为 DPWM3A 引脚的开关频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 采样由 ADC 控制寄存器控制。  您可以对一到16个通道的任意位置进行连续采样。  您还可以执行软件触发采样、这将为您提供更低的采样率。  因此、采样率将随每个程序而变化。  如果您连续执行单通道、您将接近267k 个样本/秒的额定速度。  显然、如果您在其他 ADC 通道上进行采样、则每个通道的采样率都将较低。  因此、您需要根据您的特定应用计算采样率。