This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:SW 可调节降压/升压建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, LM34936, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915244/lm34936-sw-adjustable-buck-boost-recommendation

器件型号:LM34936
主题中讨论的其他器件:TPS55288BQ25790

您好、支持团队、

正在寻找由软件控制的降压/升压解决方案。 理想情况下、应用目标要求 0v*< Vout < 24V*@ 500mA  的最大 负载电流
我们可能会使用稍高的 Vout_min /更低的 Vout_max 来权衡成本/复杂性。  输入电压范围为6V ~ 12v。

由于功耗相对较低、我认为转换器更可取。
TPS55288接近0.8V < Vout < 21.26V、但它需要2个外部 FET。

查看您的控制器、
LM34936在0.8V < Vout < 30V 的情况下性能更好、但需要4个外部 FET

上述两种选项都需要宽输出电压的环路补偿、这会增加复杂性。  

1) 1)您能否告知比较器网络/斜率电容器的合适值、是否有 TI 工具可供确认?
WEBENCH 电源设计器可计算特定 Vout 而不是范围的值。

有趣的是、我遇到了具有集成 FET 的 BQ25790降压/升压电池充电器。
它还支持 OTG 和2.8V 至22V 的可编程输出电压范围、步长为10mV。  
这看起来是最有希望的解决方案、它刚刚发布

1) 1)您能就器件供货情况和交货周期提供建议吗?

该应用适用于具有宽温度范围和湿度水平的工业/恶劣环境
2) 2)您能否建议/共享此器件的可靠性数据?



谢谢、
AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我注意到文章中有三个不同的部分。 他们属于不同的人。  因此、我建议您发布3个帖子、而不是1个帖子。

    对于 TPS55288、将在8月底发布。  您可以在 TI 网站上参阅 TPS55288 UG。  对于其他数据、我认为您应该通过电子邮件进行咨询。  因为我们需要与您的公司签订 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、感谢您的回答。  我会听从你的意见。