This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ2407x 和 BQ2423x:常见问题解答

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915667/faq-bq2407x-and-bq2423x-frequently-asked-questions

器件型号:BQ24074

问:为什么我的器件不充电?

答:可能会阻止充电器为电池充电的因素包括/CE 引脚不低、TS 电压不在0.3V 至2.1V 之间、使负载电流高达输入电流限制会导致器件进入补充模式。

Q:我的充电电流低于预期

A:确保器件不处于可降低充电电流的热调节状态。 移除 OUT 引脚上的负载以减少 IC 中的功率耗散。 测量输入和输出电压、以确保器件分别不处于 VIN-DPM 或 DPPM 模式。 如果这些模式中的任何一种处于激活状态、充电电流将减小。 有关 VIN-DPM 和 DPPM 的更多详细信息、请参阅动态电源路径管理和动态电源管理。

问:当 BQ2407x 上的 OUT 电流超过3A 时、为什么输出关闭?

A:器件具有短路检测功能、可在短路被置为有效时关闭 BAT 和 OUT 之间的 FET。 当 VBAT - VOUT > Vo (Ssc2)(通常为250mV)时会发生这种情况。 FET 上的压降是由 RDSON mΩ 为50m Ω。

问:我能否将 NTC 热跳变点从50°C 降至45°C

答:使用具有 PowerPath 的 BQ2407x 独立型1节电池1.5A 线性电池充电器数据表中的外部电阻器和公式8、可以在 BQ2407x 器件上扩展但不会缩小范围。 BQ2407xT 提供了这种灵活性。

问:DPPM 和 VIN-DPM 何时可用?

答:VIN-DPM 仅在 USB-100或 USB-500模式下可用、且输入电压输入受到监控。 DPPM 始终可用于受监控的输出电压。 如果在 ILIM 模式下降低输入电流或充电电流、这将是由于 DPPM 模式导致的、因此应检查输出电压。

问:如果我将充电电流设置为高于输入电流限制、会发生什么情况?

答:只要 OUT 上没有负载、电池将以输入电流限制的速率充电。

问:为什么我在 TS 引脚上看到0V、TS 上有电阻器?

A:检查以确保引脚上没有短路。 之后、检查以确保您具有 BQ2407x 和 BQ2407xT。

问:BQ2407x 和 BQ2407xT 系列器件之间有何差异?

答:BQ2407x 器件具有基于电流的 NTC 监控、而 BQ2407xT 具有基于电压的 NTC 监控、需要上拉至电压源。

问:BQ2407x 系列是否具有 BUVLO?

答:器件没有 BUVLO。 需要添加保护功能、以防止电池过度放电。

问:我是否应该担心电流从 BAT 泄漏或泄漏到 IN 引脚?

答:输入端有2个背靠背 FET、具有反向栅极控制功能、可防止出现这种情况。

有关更多信息、请参阅下面的应用手册。

https://www.ti.com/lit/an/slua947a/slua947a.pdf