This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:什么?#39;s 无电池时的系统电压

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912993/bq25616-what-s-the-sys-voltage-when-no-battery

器件型号:BQ25616

您好!

当电池电压过低时、BQ25616的系统电压是多少? 它是最小 VSYS 3.65V 的固定电压、对吗?

客户需要修复 SYS 引脚上的4.2V 电压、或者它可以通过反馈电阻器进行调节、您有其他建议吗?

要求如下:

1节电池,输入12V,充电器电流1~2A,BAT=4.2V,SYS 电压=4.2 (固定);标准接口。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    与我们的大多数 NVDC 充电器一样、如果充电被启用、当充电器进入和退出终端时、V (SYS)将在 VBATREG 和 VMINSYS=~3.6V 之间切换。  如果充电被禁用、V (SYS)=VMINSYS=~3.6V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢。客户需要 SYS 电压可固定为4.2V。 对于 BQ25616、如前所述、SYS 电压随电池电压变化、为3.6V 而不是4.2V。  

    您是否有其他建议、说明 SYS 电压是固定的、无法随电池状态变化。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    我们的任何 NVDC 电源路径开关充电器都没有第二个直流/直流转换器来提供固定输出。  其所有 SYS 输出提供~3.6V 的最小系统电压、然后跟随高达4.2V 的电池电压。  我建议使用 BQ25616等充电器、后跟由 SYS 供电的升压转换器、以提供固定的4.2V 电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢。 您是否有其他建议可以替代 MP2625B。 MP2625B 具有 SYS_FB 引脚来调节系统电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    不幸的是、不  我们的充电器都没有这一特性。  您需要在充电器之后添加升压或降压/升压转换器。  我对充电器的效率很好奇、当其输出调节到如此高的水平时。  BATFET 上的压降很大、并且线性稳压器的效率为= VBAT/VSYS、即使电池几乎充满电也是如此。

    此致、

    Jeff