This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFOUT 波特图

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915401/tps51200-refout-bode-plot

器件型号:TPS51200

大家好、

您能否按容量向我展示 TPS51200的 REFOUT 波特图?
虽然0.47uF 的上限是由数据表的新修订版设定的、但有必要向使用该上限以上的客户解释风险。
REFOUT 的电容应为0.1uF、0.47uF、1uF、4.7uF、10uF。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu-San、  

    我们在整个电流/电压/温度范围内使用10uF 电容进行了重新测试、但没有发现问题。  

    如果您能告诉我您的电子邮件、我可以与您分享测试结果。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    请向我发送测试结果。

    kobayashi.hrt@teldevice.co.jp

    此致、