This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63806:输出3.3V 输出/3A 作为电压稳定器

Guru**** 2591140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63806, TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915472/webench-tools-tps63806-output-3-3vout-3a-as-a-voltage-stabilizer

器件型号:TPS63806
主题中讨论的其他器件:TPS63020TPS63810

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

这适用于光学模块应用。 输入为3至3.6V、输出为3.3V @ 3A。 哪个器件可以支持此功能? 我认为 WEBENCH 仿真无法获得3a 正确的结果。 我还尝试了 TPS63020。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    不能、TPS63806无法支持3A。 TPS63810应为闭合器件。