This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:过流保护会产生负电压行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915582/tps40422-overcurrent-protection-produces-negative-voltage-behavior

器件型号:TPS40422

你(们)好,先生

我们使用 TPS40422设计双相同步输出0.88V 电源、规格如下所示

输入电压:12V   

输出电压:0.88V

输出电流:20+20A

Fsw:500kHz

LOUT:0.36uH *2相

当我们测试短路时、IC 启动保护后、输出电流开始减小、但输出电流和电压都将下降到负电流和负电压。

这种现象能否在电路上得到合理解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高可、  

    负电流和电压应由稳压器输出和负载之间长电缆的电感引起。  

    您是否可以使用非常短的导线在本地短接输出?

    谢谢