This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:超级电容器连接问题。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915482/bq25570evm-206-super-capacitor-connected-issue

器件型号:BQ25570EVM-206

我驱动了 BQ25570-EVM 板。


当 VIN-DC = 600mV (I = 1mA)被输入为电源时,
EN 引脚= 0、VOUT EN 引脚= 1。

结果是 VSTOR 电压上升至4.2V、VOUT 输出为1.8V。 我认为我非常退出冷启动模式。

后来、我尝试通过将超级电容器、电池储能元件、连接到 VOUT 端子来为其充电。

让我向您介绍一下我连接的超级电容器。


1.70F、2.1V 超级电容器

PS 电压降至一半300mV 并进入 CC 模式。
连接到超级电容器的 VOUT 输出为1.1V。
它未充电并保持在1.1V。

2.22F、2.3V 超级电容器

同样、PS 电压降至500mV 并进入 CC 模式、VOUT 输出端连接到超级电容器、电压为900mV。
它未充电并保持在900mV。

3.100F、2.7V 超级电容器

类似地、PS 的电压降低并进入 CC 模式。
连接超级电容器的 VOUT 输出为300mV。
超级电容器未充电并保持在300mV。

4.20F、3.8V 超级电容器

这一次维持 PS 电压并保持 CV 模式。
连接超级电容器的 VOUT 输出电压为2.4V。
该超级电容器也未充电。


我不知道为什么会出现这些结果。

在我看来、只有时间差、但最终这四种超级电容器必须充电至1.8V、这是电路板的基本输出。

但是、当我将这些超级电容器连接到电路板时、
 PS 的电压下降并进入 CC 模式。  

我不知道为什么会发生这种情况。


我不知道超级电容器为什么不充电

此外、4号超级电容器保持 PS 和 CV 模式下的电压、但未充电。

我不知道 CC 模式和 CV 模式1、2、3和4的结果为何不同。

是因为电路板的内部电阻?

还是因为超级电容器的 F、DC?

我想知道为什么它看起来像这样。

电源 然后、当电路板上输入600mV (1mA)功率时、如何对超级电容器进行正确充电

但我不知道为什么当我将一个、两个、三个超级电容器连接到电路板时、
我不知道 PS 的电压是否下降并进入 CC 模式。
我不知道超级电容器为什么不充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghyun、

    只有当 VSTOR>VSTORCHGEN=1.8V 时,降压转换器才会打开。  降压转换器需要大约200mV 的余量才能运行(对于 VOUT=1.8V、VSTOR=2.0V)。  降压转换器的欠压锁定保护功能应防止 VSTOR 崩溃、并允许它为超级电容器充电。  您能否提供波形来向我展示升压充电器和降压转换器的功能: VSTOR、VOUT、VLBOOST、VLBUCK?

    此致、

    Jeff