This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:数据表的修订版本更改

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915523/tps51200-revision-change-of-the-datasheet

器件型号:TPS51200

大家好、

 

我们对数据表的修订版从 C 更改为 D 有疑问

在其电路中、具有 REFOUT 的电容器超过0.47uF、该值在修订版 D 之后添加

 

  1. 如果总电容值超过0.47uF,会出现什么问题?
    是否有任何振荡?

 

  1. 电路目前工作正常,但老化问题是否有任何问题?

 

  1. 客户在电路中移除或增加了电容器以进行评估,但看不到振荡。
    如果看到振荡,增加电容器将是怎样的?

 

我们从客户那里获得了他们的原理图和波形、因此请允许我在内部与您分享。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    最近、我们为一位客户进行了工艺/电压/温度仿真。 在仿真中、Refout 电压在最坏的情况下仍然保持稳定、但当 Refout 电容增大时、Refout 输出的相位裕度会变小。 出于安全目的、我们更新了数据表并建议将 Refout 电容保持在0.47uF 以下。   

    2、我们在温度和电压范围内使用10uF 电容测试了 REFOUT、看不到振荡问题。 此外、目前还没有客户报告 Refout 振荡问题。 因此、在实际 应用中不可能出现此问题。  

    3. 0.47 μ F 是对新设计的一项预防性建议。 为已发布项目保留现有电容的风险很低。  

    谢谢