This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:未加密模型中 SS 参数的用途

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914421/tps610981-purpose-of-ss-parameter-in-unencrypted-model

器件型号:TPS610981

你好! 我正在尝试使用 TPS610981转换器仿真简单电路、我想知道其模型中 SS 参数的用途。 从模型本身我看到它是一些初始条件(可能是启动/稳定模式选择器?)、但不确定如何正确使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasyl:

    SS 参数是为了减少调试期间的仿真时间。 它可以在没有启动过程的情况下以正确的初始状态(如 Cout 初始值)启动仿真。 但它需要一些经验才能正确使用它。

    如果您将其设置为0并忽略它、则没关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、基本上我已经正确了-如果我需要一个启动响应、我可以在 SS=0时运行仿真、或者在稳定模式/瞬态仿真的已定义初始条件下设置 SS=1。 谢谢