This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141输出电压不正确

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914076/lm25141-q1-lm25141-vout-not-correct

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141LM5143

您好,

  我们自己的 LM25141 PCB,在2.2.MHz 开关频率和3.3V 输出下工作 ),但我测量的 VDDA 和 VCC 下降了大约2V(图1),此外、Vout 看起来不正常(__LW_AT__图2?您能否指出我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您还可以查看以下内容:

    1、无论您使用的是大 Qg MOSFET、使 VCC 过流、都可以将外部电压源连接到 VCCX、以获得更大的电流

    2.您是否有非常接近 LM25141的 VIN 引脚的认证电容器

    3.续流您的 ANGD 和 PGND 连接正确

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

      1、我使用了 GaN FET、请查看下图中的参数(第一个是 HS、第二个 ISL):  

      2,Vin 电容靠近 VIN 引脚

      3,我使用0Ohm 电阻器在 AGND 和 PGND 之间进行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否试用过外部 VCC?您能否共享原理图和 PCB 布局?

    您还可以检查的一点是、您可以断开 GanFET 以查看 VCC 和 VDD 是否正确。 如果正常,您可能需要检查 EN。

    GanFet 具有非常高的 dv/dt、这很容易干扰芯片的工作原理、因此很难预测哪个函数存在问题、因此我们可能需要原理图和 PCB 布局。  

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel,í a

      当我 断开 GanFET 时、VCC 和 VDDA 的输出电压通常为5V。

      随附原理图和 PCB,软件为 AD19

      e2e.ti.com/.../IB-PowerBoard.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于 Ganfet 应用、建议使用4层 PCB 来提高抗噪性能。  2层布局不好。

    1.正如我们的数据表所建议的:保持高电流路径较短、在布局中、CIN+->Q1->Q2->CIN-参数过长、尤其是 Q2 GND->CIN GND、它在接地端具有较大的电感、因此当 Q1导通和关断时、接地会产生非常大的噪声。

    2.您的和使用 R16连接到 PGND、但您在 Q2源附近选择了一个噪声很大的 PGND。

    电流感测布线错误、应使用开尔文连接方式

    我认为您需要更改 PCB。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel,您好!

      感谢您的建议。

      ,我要将 GaN FET 更改为 Si MOSFET,、您可以帮助我确认以下 MOSFET 是否可以由 LM25141?驱动

    e2e.ti.com/.../ONSM_2D00_S_2D00_A0001842162_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    根据 MOSFET 数据表的图8、在5V 时、Qg 为90nC、频率为400kHz、需要 proivde 2*900nc*400kHz=720mA、这意味着 VCC 需要为驱动器提供720mA 电流。  内部 LDO Rdson 看起来是2欧姆、它将导致从 VCCx 到 VCC 的1.4V 压降、并包括二极管压降、我认为驱动该 MOSFET 可能还不够。

    我建议您使用两相控制器来驱动高电流,推荐使用 LM5143

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel,í a

      我能不能),HO 和 HOL 的输出电压低于3V(≤5V-1.4V-0.6V=3V、因此该 MOSFET 不是 足以完全导通?μ H

      但我不能理解您说的从 VCCx 到 VCC,的压降电压是因为 VCCx 看起来像未使用,此外,为什么 在计算 VCC 提供?μ A 的电流时、您是否乘以2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用2意味着您有一对 MOSFET (高侧和低侧),所有驱动电流都由 VCC 提供。

    您必须使用 VCCX、原因不使用 VCCX 时、内部 LDO 只能提供75mA 电流(DS 7.3.2)。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel,您好!

      很抱歉、我还有疑问,正如您所说、我必须使用 VCCx,您是要增大通过 VCCx 连接到外部电源的驱动电流?如果是,μ A、我认为这可以提供高电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您必须使用 VCCx、但从 VCCX 到 VCC 的内部阻抗以及启动二极管上的压降仍然存在。 最好查看 Vgs 电压、它可能会对驱动电压产生问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,现在我非常清楚,谢谢你