主题中讨论的其他器件:LM25141、 LM5143
您好,
我们自己的 LM25141 PCB,在2.2.MHz 开关频率和3.3V 输出下工作 ),但我测量的 VDDA 和 VCC 下降了大约2V(图1),此外、Vout 看起来不正常(__LW_AT__图2?您能否指出我的问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们自己的 LM25141 PCB,在2.2.MHz 开关频率和3.3V 输出下工作 ),但我测量的 VDDA 和 VCC 下降了大约2V(图1),此外、Vout 看起来不正常(__LW_AT__图2?您能否指出我的问题
您好 Daniel,í a
当我 断开 GanFET 时、VCC 和 VDDA 的输出电压通常为5V。
随附原理图和 PCB,软件为 AD19
你(们)好
对于 Ganfet 应用、建议使用4层 PCB 来提高抗噪性能。 2层布局不好。
1.正如我们的数据表所建议的:保持高电流路径较短、在布局中、CIN+->Q1->Q2->CIN-参数过长、尤其是 Q2 GND->CIN GND、它在接地端具有较大的电感、因此当 Q1导通和关断时、接地会产生非常大的噪声。
2.您的和使用 R16连接到 PGND、但您在 Q2源附近选择了一个噪声很大的 PGND。
电流感测布线错误、应使用开尔文连接方式
我认为您需要更改 PCB。
谢谢
Daniel,您好!
感谢您的建议。
,我要将 GaN FET 更改为 Si MOSFET,、您可以帮助我确认以下 MOSFET 是否可以由 LM25141?驱动
你(们)好
根据 MOSFET 数据表的图8、在5V 时、Qg 为90nC、频率为400kHz、需要 proivde 2*900nc*400kHz=720mA、这意味着 VCC 需要为驱动器提供720mA 电流。 内部 LDO Rdson 看起来是2欧姆、它将导致从 VCCx 到 VCC 的1.4V 压降、并包括二极管压降、我认为驱动该 MOSFET 可能还不够。
我建议您使用两相控制器来驱动高电流,推荐使用 LM5143