This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-EVM-GUI:可通过 GUI 控制 TPS555288EVM

Guru**** 2555220 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913487/tps55288-evm-gui-can-t-control-tps555288evm-by-gui

器件型号:TPS55288-EVM-GUI
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

 我们现在有 TPS55288EVM。 但我们无法链接系统、并显示错误消息作为附件。 我们的电路板上是否存在任何设置问题? 感谢你的善意帮助。

 此外、TPS55288EVM 能否在不使用 I2C 控制的情况下输出5V 电压?

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已检查电路板、电路板设置正常。

    您是否打开了电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

     是的。 我们通过外部电源供电。 我们使用相同的结果测试2块电路板。  

    1、55288EVM 是否在没有 I2C 控制的情况下输出5V 电压?

    2.除了 USB2Any FW 已升级外,我们还需要在 WIN 10环境中做什么?

    谢谢

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果没有 I2C、则没有5V 输出。

    这很奇怪。 您是否单击了自动连接按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您是否:"下载并安装 GUI Composer Runtime v7.2。" ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

     是的。 我们 使用55288的 GUI 安装它。

     我们将尝试查找其他计算机以确认问题。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您是否解决了该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

     是的。 我们将 I2C 地址更改为0x74、上拉 I2C 并修改 EVM 跳线设置后、电路板正常。 感谢你的善意帮助。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 谢谢!