This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24115:典型电路示例和工作流程图

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24115, BQ24105-Q1, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912240/bq24115-typical-circuit-example-and-operating-flow-chart

器件型号:bq24115
主题中讨论的其他器件: BQ24105-Q1BQ24105

各位专家、您好!

您是否有包含阈值电压值(数据表除外)的典型电路示例和工作流程图?
我的客户计划将 BQ24115用于镍氢电池、因此他们需要有关这方面的更多信息。

如果你能给我评论,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    您指的是什么阈值电压? 预充电到快速充电转换由 CMODE 引脚控制。 我们有一份应用手册、其中使用了同一系列符合汽车标准的器件、"在汽车应用中使用 bq24105-Q1为镍氢电池充电"。 请注意、该示例使用的 bq24105-Q1没有 CMODE 引脚。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢你的答复。
    客户计划使用2节串联电池、电压可能为2.4V (1.2V x 2)

    此外、感谢您介绍应用手册。
    您是说 BQ24105可以自动将预充电模式更改为快速充电模式吗?
    从数据表 P8中可以看到 BQ24105的"VLOWV:预充电至快速充电转换电压阈值"。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    当 BAT 电压达到稳压电压的71.4%时、确实会进入预充电到快速充电转换。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢您的解释。

    让我再问一个有关 BQ24115的问题。
    是否有任何用于控制 BQ24115的参考软件?
    客户计划通过 MCU 进行控制、如果有、则需要有关软件的信息。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    据我所知、我们没有任何用于控制 bq24115的参考软件。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maike-San、您好!

    感谢你的答复。

    好的、我明白了。

    感谢您的支持。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi