This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:I2C 时钟上升/下降时间

Guru**** 2585285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915243/bq28z610-r1-i2c-clock-rise-fall-time

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

我想查看 I2C 时钟上升/下降时间规格。 适用于 bq28z610。 我有两个问题。  

时钟上升/下降时间的最大时间(300ns)用于快速模式(400kHz)。 我是对的吗?  

2. 数据表中时钟上升/下降时间的测试条件是什么? 3.3V? 5V? 在 bq30z554 R1数据表中、它指定 SMBus 的测试条件"上升时间 TR = VILMAX–0.15)至(VIHMIN + 0.15)、下降时间 TF = 0.9 VDD 至(VILMAX–0.15)"。 bq28z610的测试条件是否相同? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    让我与编写数据表的团队核实一下、然后返回给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请参阅下面我的评论。

    时钟上升/下降时间的最大时间(300ns)用于快速模式(400kHz)。 我是对的吗?  

    [Andy]是的。   

    2. 数据表中时钟上升/下降时间的测试条件是什么? 3.3V? 5V? 在 bq30z554 R1数据表中、它指定 SMBus 的测试条件"上升时间 TR = VILMAX–0.15)至(VIHMIN + 0.15)、下降时间 TF = 0.9 VDD 至(VILMAX–0.15)"。  bq28z610的测试条件是否相同? 谢谢。  

    [Andy] 标称计时值为1.8V x 10%至1.8V x 90%。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    如果您从我们的系统团队获得不同的答案、请更正我。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    感谢您的回复。 我想向您了解测试条件。 我检查了另一个数据表(SCPA054)。  I2C 接口的最大上升和下降时间定义为 VCC 的30%至70%、但对于 bq28z610、它定义的是 VCC 的10%至90%。 我是否可以知道 bq28z610定义 10%至90% VCC 的原因? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这些较高级别的规格下、主要目的是以一定的裕度满足 I2C 规格。

    Andy