This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:LED 电流在上升/下降时间的相关性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915384/tl4242-led-current-dependency-in-rise-fall-time

器件型号:TL4242

大家好、团队、

我想知道 TL4242上是否有 LED 电流在上升/下降时间(tPWM、开/关)方面的相关性。
15us 的数据表规格适用于377mA LED 电流。 例如、我们应该如何估算150mA 情况下的差异?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

       斜坡时间为0us 至40us (器件变化)、斜坡延迟时间与输出电流之间没有详细关系。

    BR

    肖恩