This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138FW-HSFB:基于 UCD3138的相移全桥电路能否仅使用输出电压单环路控制而不是峰值电流双环路控制?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915047/ucd3138fw-hsfb-can-the-phase-shifted-full-bridge-circuit-based-on-ucd3138-only-use-output-voltage-single-loop-control-instead-of-peak-current-double-loop-control

器件型号:UCD3138FW-HSFB
主题中讨论的其他器件:UCD3138

你好。
我想使用 UCD3138创建相移全桥电路。 我看到开发板使用电压和电流双环路控制。 UCD3138能否实现单环路输出电压控制、即不对初级峰值电流进行采样?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoujiangyilang、

    基于 UCD3138的相移全桥电路称为 PSFB (而非 HSFB)、您知道它在峰值电流模式下工作、并使用两个环路。

    可以更改峰值电流模式代码以在电压模式下工作、并且仅使用一个环路。

    您需要仔细研究 PCM 代码并修改代码、以便自行获取 PSFB-VM。 这当然是可行的。

    此致、