This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:直流 PWM 四相3kW 升压转换器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915241/ucc28220-dc-pwm-4-phase-3kw-boost-converter

器件型号:UCC28220

大家好、

我的客户有一个快速问题、即如果他们可以同时使用2个 UCC28220来实现4相3kW 升压转换器

UCC28220可作为同步四相升压转换器运行  

谢谢

四相或六相双向 DCDC 转换器
正常方向(升压模式):
   输入:30~48V
   输出:48V/3kW
反向(降压模式):
   输入电压:48V
   输出:30~48V/300W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    UCC28220没有同步功能、我认为它无法实现四相控制。

    此致、

    Teng