This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:具有 PSR 的反激式转换器(初级侧调节)

Guru**** 2383060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28C45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915321/ucc28704-flyback-converter-with-psr-primary-side-regulation

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件: UCC28C45

您好!

我正在开发特定电源(我选择了反激式拓扑)、我的规格如下所示  

 1.四路输出隔离

 输入电压:  10VDC-400VDC

 2.输出电压:  每个输出为20Vdc  

 输出电流:每个输出0.016A  

 4.我的电源响应时间应短于可能的时间(小于600us)

是否可以使用具有初级侧调节功能的 UCC28704?  可以消除 UCC28704的软启动、从而尽可能加快启动速度。

请做不必要的事。  

此致、

D.Said

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D.Said

    遗憾的是、UCC28704不能满足此要求。  UCC28704的 VDD 上的绝对最大 UVLO 开启阈值为23V、因此 UCC28704无法保证在任何电压低于23V 的情况下启动。

    我们建议您改用 UCC28C45作为您的应用。  它具有足够低的 UVLO 阈值、可支持10V-400V 直流输入、但不具有软启动功能(可在 数据表第8.3.7/18节后面的外部添加软启动功能) 如果您将反馈电路连接到辅助绕组、它还可以支持初级侧调节。

    此致、

    Eric