This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:100%占空比期间的电流限制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913172/lm5166-current-limit-during-100-duty-cycle

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件: LMR36006

我正在考虑在设计中使用 LM5166、其中 LM5166有时会充当 LED 的开/关开关。  LED 正向电压约为9V、因此我的想法是将 LM5166 Vout 设置为12V、并允许其进入100%占空比模式。  电流在上游受限、但可能略高于500mA -可能为600-700mA。  我不清楚 LM5166在此模式下的最大输出电流是多少。  它是500mA、这是器件的典型最大输出电流吗?  或者、由于部件不会进行开关、它是1250mA、高侧开关限制吗?  或介于两者之间的某个位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    器件电流限制由峰值 HS 电流限制定义。

    它在不同的运行模式下不会发生变化。 使用 高侧开关限值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我的问题是、即使 HS 开关可以处理1250mA 的峰值电流、在正常开关操作中、通过该开关的平均电流(和功率耗散)也要低得多。  但是、您说该器件可以在占空比为100%时处理1250mA 的恒定输出电流?

    在一个相关问题中-如果在100%占空比模式下运行并且电流达到峰值电流限值、即使输入电压低于目标输出电压、器件是否会开始切换以限制输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下图是针对5V 输出。

    峰值电感器电流定义了电流限制、因此平均电流基于电感器选择。

    请参阅 D/S 的下图、了解低 VIN/高占空比下的器件电流能力。

    这是否回答了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是和否  这些额定值适用于峰值开关电流、我了解峰值开关电流如何决定平均输出电流。  断开连接是高侧开关的额定峰值电流为1250mA、但第6.3节规定最大输出电流为500mA。  如果器件未切换、并且我允许750mA 或1250mA 通过器件、则我超出了最大输出电流。  当器件切换时、峰值电流与平均电流不同、因此我担心这种100%占空比模式是一个例外、500mA 的最大输出电流是适用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。对我来说更有意义。

    我正在跟进产品定义员、在向您提供我的答案之前确认我的怀疑。

    请允许我跟进接下来的几天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LM5166有两种工作模式:COT (RT 引脚上有一个电阻器)和 PFM (RT 连接到 GND)。 此外、还有一个 ILIM 引脚配置设置。 查看 LM5166 Excel 快速入门计算器、了解更多详细信息-该文件可从 LM5166产品文件夹下载。

    例如、当 ILIM 接地并选择 PFM 时、峰值电感器电流为1.25A。 但是、在该模式下、电感器电流始终返回零(三角波形)、因此平均电流为1.25A/2 = 0.625A。 如果选择 COT、则峰值电流限值可选择为0.75A 或0.5A、同时也有相应的谷值电流限值。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。  是的、我明白这一点。  但我的问题是、当器件处于100%占空比且未进行开关时、允许的最大电流、因此电流不会返回零、 也不存在谷值电流- LM5166本质上充当始终开启的开关、直流电流通过该开关。  在这种情况下、器件能否处理1.25A (峰值开关电流)、0.5A (最大输出电流)或其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的 RT 设置是什么-无论是否使用电阻器、即 PFM 或 COT?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我还没有决定,我将根据这次讨论来决定这一点。  从数据表中可以看出、两种模式似乎都能够处理100%占空比运行。  我可能只想使用 PFM 模式来避免 COT 模式所需的谐振。  但是、如果一种或另一种模式是我尝试执行的操作的正确选择、那么我将使用该模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、在 PFM 和100%占空比下、电流可高达1.25A。 如果这是一个问题、则可以选择 COT 工作模式。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以将3类电路与 LM5166搭配使用以进行 COT 纹波注入。

    作为替代方案、请考虑 LMR36006电流模式转换器。

    此致、

    Tim