主题中讨论的其他器件: LMR36006
我正在考虑在设计中使用 LM5166、其中 LM5166有时会充当 LED 的开/关开关。 LED 正向电压约为9V、因此我的想法是将 LM5166 Vout 设置为12V、并允许其进入100%占空比模式。 电流在上游受限、但可能略高于500mA -可能为600-700mA。 我不清楚 LM5166在此模式下的最大输出电流是多少。 它是500mA、这是器件的典型最大输出电流吗? 或者、由于部件不会进行开关、它是1250mA、高侧开关限制吗? 或介于两者之间的某个位置?