This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:适用于更多电池的指导菊花链

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-01093
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915221/bq76952-how-to-daisy-chain-for-more-cells

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TIDA-01093

您好!

我想管理24节 LFP 电池、是否可以将 BQ76952连接在一起 ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

    BQ76952没有使其可直接堆叠的功能。  如果您将2个器件连接到不同的堆叠电池、则可以添加外部电路、以便 MCU 通过通信隔离器或电平位移电路与上部器件进行通信。  上部器件的警报可进行电平转换、以向 MCU 发出采取措施的信号。  对于保护信号、DSG 和 DCHG 可用于输入另一个器件的 DFETOFF 和 CFETOFF。  高侧 DSG 驱动器没有负电压范围、因此如果您需要高侧开关、则需要使用某些电路。  低侧开关可使用适当的外部驱动器完成、如果您有通信端口、则可能需要隔离。 目前没有可用的参考设计或原理图。  虽然它适用于不同系列的器件、但并非所有电路都适用、有关堆叠不直接支持堆叠的器件的示例、请参阅 TIDA-01093。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我考虑的是同一个 I2C 隔离器件。 它是市场上最便宜的产品之一。
    但是、我在使用 NPN-PNP 电平转换器之前、在电池组中的不同电压电平下在 MCU 之间进行 UART 转换。

    谢谢