This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:移除输入电压时存在容性负载风险

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913570/lmzm23601-risk-of-capacitive-load-when-input-voltage-removed

器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件: LMZ31710

我有一个设计、 其中 LMZM23601将为2200uF 电容器提供电压。  当输入电压被移除时、该电容器中的部分(或者也许全部)能量将通过 LMZM23601放电。  数据表第9.3节中有一条注意事项、即注意事项、即"不要:允许输出电压超过输入电压、也不要低于接地电压"。   

这种情况-断电时输出电容器通过稳压器放电-并不少见-但由于此数据表具有明确的警告、我认为我应该提出。  也许它只适用于向稳压器输出施加外部电压的情况、而不适用于我的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通常在这些情况下、我建议将一个阻断二极管与输出串联、并使用一个虚拟电阻。 这样、充电输出电容器可以放电到虚拟电阻器中、而不是通过器件从输出引脚返回。

    不过、您说过 LMZM23601为2200uF 电容器提供电压。 此处可能存在应用问题、因为即使在1.2V 输出电压下、最大输出电容也仅为470uF。 加电期间、如果输出电容过大、输出电压将保持低电平、直到它被充电至最终电压。 这将导致错误标志、表明器件将解读为短路输出电压。 因此、器件将进入间断模式。

    您的输入、输出和负载标准是什么? 我可以帮助找到一种可实现2200uF 大输出电容的替代解决方案。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以尝试查看 LMZ31710、看看它是否符合您的应用要求。  您可以将2200uF 的输出电容组合为陶瓷和非陶瓷输出电容器。

    Regarsd、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于您已将此对话设为私人对话、我现在将关闭此主题。 如果您对此有任何疑问、请继续向我发送电子邮件。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此致、

    Jimmy