This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22914:上升时间的最小值

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915004/tps22914-min-value-of-rise-time

器件型号:TPS22914

大家好、团队成员

请告诉我 TPS22914C 的 Vout 上升时间的最小值。

我需要满足上升时的"压摆率< 18mV/us"

条件:

VIN=3.3V

VON=3.3V

TA =-10~70℃

此致、

Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    TI 仅指定典型上升时间。 对于 TPS22914C、在 Vin=3.3V、Von=5V 的温度范围内、我有一些数据。 导通电压(如果高于导通阈值)不会影响器件的时序。 请注意、此温度数据仅供设计参考、TI 不保证提供此数据。

    @-40C tRise = 907us

    @ 25C tRise = 911us

    @ 125C tRise = 956us

     "压摆率< 18mV/us "的条件意味着在3.3V 时、上升时间必须长于183.33us。 我认为这完全低于 TPS22914C 上3.3V 的典型上升时间。

    感谢您选择在设计中使用 TI 器件。