This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:请帮助检查该系统吗?

Guru**** 2514985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914491/bq24075-pls-help-check-the-sch

器件型号:BQ24075

您好、先生、

使用 BQ24075时遇到问题。  我们发现、当我们的产品断电并充电时、它无法正常充电。 我们只能在电池通电时为其充电。 使用的原理图显示如下:

请就这种情况提出一些建议。

谢谢

BR

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明断电的含义? 此状态下是否存在 VIN? 还是 VOUT 上没有负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Raheem、

    断电 意味着无负载。

    谢谢。

    BR

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观察到的电池电压是多少? 什么是 VIN 电压、什么是 PMID 电压?

    SYSOFF 是高电平还是低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raheem、

    这话什么意思是 PMID?

    非常感谢。

    BR

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说 VOUT 不是 PMID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    电池电压为3.92V、输入电压为5V。 输出电压为4.2V。

    BR

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的 DPPM 阈值为4.3V。 这意味着、在 VOUT 超过4.3V 之前、电池将不会充电。 您可以增大输入电流限制以确保不会发生这种情况。