This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:有关栅极电容器控制的问题。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915129/tps2492-question-about-gate-capacitor-control

器件型号:TPS2492

大家好、我正在尝试使用 TPS2492进行操作切换。

我想使用此 TPS2492尽可能简单地限制电流和浪涌控制、OCV、OVP。

但在数据表中、有采用栅极电容器(dV/dt)控制的替代浪涌设计。

数据表中显示" TPS2492/93可与需要恒定导通电流的应用配合使用。"

这意味着什么? 需要恒定导通电流的应用?  

 是否有人可以更轻松地解释此功能?

我必须在何时使用该函数以及使用哪个系统? (这有什么好的和坏的影响?)


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    浪涌电流可通过在启动期间以功率限制或电流限制运行器件来限制。 限制浪涌电流的另一种方法是在栅极上使用 dv/dt 电路在软启动模式下运行器件。 通过这种方法、可以实现恒定浪涌电流、在本数据表中、这被称为"恒定导通电流"。

    如需更多信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 中的第2.2.2节 

    您能否分享您的系统规格、保护要求和最终产品详细信息、以建议更好的选择。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh。

    我读了你链接的 slva673。 感谢您提供相关信息。


     我将使用热插拔作为从28V 电池到系统的主电源路径。

    最大电流约为20A。

    根据 slva673、具有 dv/dt 浪涌控制的热插拔可降低浪涌电流并确保 MOSFET 能够承受。

    我认为这对任何设计都是很好的。

    那么、除了使用更多 BOM 之外、该 dv/dt 浪涌控制是否有任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

     该应用手册中讨论的 dv/dt 启动电路仅在启动期间运行、不会影响热插拔的保护功能  

    此致、Rakesh