This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758EVM-080:TPS23758EVM-080:更改 TPS23758EVM 上的输出电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913804/tps23758evm-080-tps23758evm-080-changing-output-voltage-on-tps23758evm

器件型号:TPS23758EVM-080
主题中讨论的其他器件:TPS23758

大家好、 我们还有一些类似的输出电压评估问题。

我需要使其略高于5V、可能为5.2-5.5V。

感谢您、我们是否有任何指南或工具套件可供参考。

Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    请使用以下公式确定新的电阻分压器值(对于 R19和 R24)

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 根据 EVM R1=200K R2=36.5K、我们测得 的 Vout=5.1V Vpp=70mV (Vin 源为 POE)。

    当我将 FB 电阻更改为 R1=200K R2=33K 时、我们测得的 Vout=5.7V Vpp=250mV (Vin 源极为 POE)

    在本例中、我们如何克服 Vpp 问题? 我们能否调节 COMP 电容和电阻以实现它?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我很高兴听到您成功地更改了输出电压。  

    要降低输出纹波、您可以做的一件事是增加输出电容。 以下公式是一个指导原则。 或者,您也可以在实验中进行猜测和检查:)  

    另一个建议是也使用电解电容器。   

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Micheal,我们已经把 Cout 增加到860UF,但没有大的改善。

    因此、我想知道如何在 这种架构中提高 FB 精度。(TPS23758是 一个初级侧调节系统)

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    当您提到精度时、您是在谈论纹波还是负载调节?

    您还可以尝试更改 FET Q1上的缓冲器值以降低峰值电压。  

    您是否使用了改性或陶瓷电容器? 此外、电容器具有什么电压值?

    尝试在输出端使用330uF 电解电容器和0.1uF 陶瓷电容器。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师